earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Boîte de dialogue Propriétés du tracé XY

La boîte de dialogue Propriétés du tracé XY vous permet de configurer et de modifier un tracé XY.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés du tracé XY
Figure : Boîte de dialogue Propriétés du tracé XY

Table : Boîte de dialogue Propriétés du tracé XY

Composant

Description

Journal de l'axe X

Spécifiez l'enregistrement que vous souhaitez afficher sur l'axe X.

Méthode de calcul de l'axe X

Spécifiez la méthode de calcul pour l'axe X.

Journal de l'axe Y

Spécifiez l'enregistrement que vous souhaitez afficher sur l'axe Y.

Méthode de calcul de l'axe Y

Spécifiez la méthode de calcul pour l'axe Y.

Période

Select the period you want to display.

Période calculée

Sélectionnez le laps de temps pour lequel la méthode de calcul doit être exécutée.

Dispersion

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les valeurs en tant que points individuels dans le diagramme. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Contour

Sélectionnez cette option pour afficher une carte de contour de la corrélation des valeurs. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Grilles

Sélectionnez cette option pour afficher des grilles sur le diagramme.

Droite de régression linéaire

Sélectionnez cette option pour afficher une droite de régression linéaire. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Courbe de régression polynomiale

Sélectionnez cette option pour afficher une courbe de de régression linéaire. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Légende

Type a caption for the widget.

Lien légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Afficher la période

Select to display the period as a legend.

Légende axe X

Saisissez une légende pour l'axe X.

Légende axe Y

Saisissez une légende pour l'axe Y.

Couleur de point

Spécifiez la couleur des points sur le diagramme. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Couleur du contour interne

Spécifiez la couleur interne de la carte de contour sur le diagramme. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Couleur du contour externe

Spécifiez la couleur externe de la carte de contour sur le diagramme. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Couleur de ligne

Spécifiez la couleur d'une droite de régression linéaire dans le diagramme. Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Axe X minimum

Spécifiez la valeur minimum pour l'axe X.

Axe X maximum

Spécifiez la valeur maximale pour l'axe X.

Axe Y minimum

Spécifiez la valeur minimum pour l'axe Y.

Axe Y maximum

Spécifiez la valeur maximale pour l'axe Y.

Décimales

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de tableau de bord
  • Plan XY
  • Boîte de dialogue Widget – Onglet Agencement