earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

点饼

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

点饼金额包含一个或多个变量。可更改每个变量的颜色和计算方式。

饼中心

可如下配置饼中心。

  • 无:不显示任何饼中心。

  • 平均:显示饼中所有变量的平均值。

  • 总计:显示饼中所有变量的总和。

  • 最小值:以最小值位于饼图中心的方式显示变量的值。

  • 最大值:以最大值位于饼图中心的方式显示变量的值。

数值

您可使用显示值功能获得所有值的数字显示。

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 配置点饼