earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

点饼属性对话框

使用 点饼属性对话框 对话框来配置和编辑点饼。

 
action_zoom_plus_stroke 点饼属性对话框
图: 点饼属性对话框

表格: 点饼属性对话框

组成部分

描述

添加

Click to add a point.

显示变量

Enter the variable you want to display.

颜色

选择变量的颜色。

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

饼中心

Select how you want to display the pie center.

有关更多信息,请参阅 点饼 .

显示图例

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

显示百分比

Select to display the values in percentage.

显示数值

选择以显示数值。

  • Dashboard Widgets
  • 点饼
  • 小部件对话框 - 布局选项卡