earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

配置热图

您可配置热图以得到其中包含在矩阵中的各个值用颜色显示的图形表示。

显示更多
action_close

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

热图通常用于呈现趋势日志。热图可用于显示任何信息,例如温度、水消耗或能耗。

可更改热图中的颜色和比例以适合其内容。例如,制冷可以各种蓝色显示,而制热以各种黄色和红色显示。

配置热图
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 热图属性 对话框中的 显示趋势日志 框中输入您要显示为热图的趋势日志。

  3. 周期 框中,选择周期。

  4. 计算方法 框中,选择一个计算方法。

  5. 标题 框中,键入标题。

  6. 标题链接 框中,输入对于热图相关的对象的链接。

  7. 显示图例 框中,选择 以显示热图中趋势日志的名称和颜色。

  8. 点击 添加 以添加一条辅助线来定义不同值和值范围的颜色。

  9. 框中,选择辅助线的值。

  10. 颜色 框中,选择值或值范围的颜色。

  11. 小数 框中,选择要显示的小数位数。

  12. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 热图
  • 热图属性对话框
  • 向仪表板添加小部件