earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un indicador de registro

Puede configurar un indicador de registro para que se muestre un registro de tendencias en un indicador.

Mostrar más
action_close

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Con las guías puede configurar la escala del indicador para que muestre diferentes colores en diferentes rangos de la escala.

Hay dos métodos que puede usar para mostrar el valor del indicador en forma de aguja o una escala de indicación dentro del indicador.

Por ejemplo, desea un indicador de registro que muestre los valores de registro entre 0 y 30. Los valores por debajo de 10 son demasiado bajos y se marcarán en azul. Los valores entre 10 y 20 son correctos y se marcarán en verde. Los valores entre 20 y 30 son demasiado altos y se marcarán en rojo. Desea que una aguja indique el valor en la escala del indicador.

Configure la escala del indicador con un valor mínimo de 0 y máximo de 30.

Añada tres guías al campo Guía. Configúrelas de la siguiente manera:

  • Valor = 10 y color azul. Esto hace que el rango de valores del 0 al 10 se muestre en azul en el indicador.

  • Valor = 20 y color verde. Esto hace que el rango de valores del 11 al 20 se muestre en verde en el indicador.

  • Valor = 30 y color rojo. Esto hace que el rango de valores del 21 al 30 se muestre en rojo en el indicador.

También puede hacer que el indicador sea de color negro y se utilice una aguja para mostrar el valor.

Si establece el color en negro, pero se olvida de ajustar Usar aguja en verdadero, obtendrá un indicador negro dentro del indicador que muestra el valor.

Para configurar un indicador de registro
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de indicador de registro , en el cuadro Registros de tendencias mostrados , introduzca el registro de tendencias que desea ver como indicador de registro.

  3. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  4. En el cuadro Método de cálculo , seleccione un método de cálculo.

  5. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  6. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el indicador de registro.

  7. En el cuadro Mín , introduzca el valor más bajo del indicador.

  8. En el cuadro Máx , introduzca el valor más alto del indicador.

  9. Haga clic en Añadir para añadir una guía con la que definir los colores de los diferentes valores y rangos de valores.

  10. En el cuadro Valor , introduzca el valor para la guía.

  11. En el cuadro Color , introduzca un color para el valor o el rango de valores.

  12. En el cuadro Descripción , introduzca una descripción para la guía.

  13. En el cuadro Color del indicador , introduzca el color del indicador para la aguja o el indicador en el medidor.

  14. En el cuadro Decimal , seleccione el número de decimales que mostrar.

  15. En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.

  16. En el cuadro Usar aguja , seleccione Verdadero para usar una aguja como indicador en el medidor. Si no se selecciona una aguja, el medidor muestra el valor en forma de indicador.

  17. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Indicador de registro
  • Cuadro de diálogo de Propiedades de indicador de registro
  • Cómo añadir un widget a un panel