earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 基本功能
产品版本: 3.0, 3.1
2019/7/3

配置日志饼

您可配置日志饼以获得饼图上趋势日志的图形表示。

显示更多
action_close

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

日志饼可包含一个或多个日志。可更改每个日志的颜色和计算方式。

饼中心

饼中心可用于显示以下的值:

  • 无:不显示任何饼图中心。

  • 平均:显示添加到饼图中的所有日志的平均值。

  • 总计:显示添加至饼图的所有日志的总和。

  • 最小值:显示具有最小值的日志的值。

  • 最大值:显示具有最高值的日志的值。

数值

您可使用显示值功能获得所有值的数字显示。

配置日志饼
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 点击 添加 以添加趋势日志。

  3. 显示趋势日志 框中输入您要显示为日志饼的趋势日志。

  4. 计算 方法 框中,选择一个计算方法。

  5. 颜色 框中,选择趋势日志的颜色。

  6. 周期 框中,选择周期。

  7. 标题 框中,键入标题。

  8. 标题 链接 框中,输入对于日志饼相关的对象的链接。

  9. 饼中心 ,选择饼中心。

  10. 显示图例 框中,选择 以显示日志饼中趋势日志的名称和颜色。

  11. 显示百分比 框中,选择 以百分比显示值。

  12. 显示周期 框中,选择 以将周期显示为图例。

  13. 显示值 框中,选择 以显示数值。

  14. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 日志饼
  • 日志饼属性对话框
  • 向仪表板添加小部件