Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.
Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.
Listos para usar
Todos los widgets de panel están listos para usarse. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias, la variable, la alarma o el evento que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y en el diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.
Espacio en blanco
El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.
Recuento de alarmas
An alarm count displays the number of alarms from the EcoStruxure Building Operation system.
Para obtener más información, consulte Recuento de alarmas
.
Gráfico de Pareto de alarmas
An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.
Para obtener más información, consulte Gráfica de Pareto de alarmas
.
Gráfico de alarmas
An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.
Para obtener más información, consulte Gráfico de alarmas
.
Gráfico de Sankey de alarmas
An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.
Para obtener más información, consulte Gráfico de Sankey de alarmas
.
Gráfico de Pareto de eventos
An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.
Para obtener más información, consulte Gráfico de Pareto de eventos
.
Gráfico de eventos
An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.
Para obtener más información, consulte Gráfico circular de eventos
.
Gráfico de tasa de eventos
An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.
Para obtener más información, consulte Gráfico de tasa de eventos
.
Gráfico de Sankey de eventos
An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.
Para obtener más información, consulte Gráfico de Sankey de eventos
.
Mapa de calor
A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.
Para obtener más información, consulte Mapa de calor
.
Widget de imagen
An image widget displays an image in a dashboard.
Para obtener más información, consulte Widget de imagen
.
Indicador de registro
A log gauge displays trend log values in a gauge.
Para obtener más información, consulte Indicador de registro
.
Gráfico circular de registro
A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.
Para obtener más información, consulte Gráfico circular de registro
.
Valor de registro
A log value displays one or many trend log values as numerical values.
Para obtener más información, consulte Valor de registro
.
Gráfico de periodo
A period chart is used to compare trend logs over different time periods.
Para obtener más información, consulte Gráfico de periodo
.
Periodo sobre gráfico de periodo
A period chart is used to compare trend logs over different time periods.
Para obtener más información, consulte Periodo sobre gráfico de periodo
.
Indicador de punto
A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.
Para obtener más información, consulte Indicador de punto
.
Gráfico circular de valores
A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.
Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores
.
Valor de punto
A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.
Para obtener más información, consulte Valor de punto
.
Diagrama XY
A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.
Para obtener más información, consulte Diagrama XY
.
Navegar
Utilice Examinar para ir a un gráfico o un hipervínculo que desee añadir a un panel.
Widget de panel dinámico
Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.
Para obtener más información, consulte Widgets dinámicos
.
Hipervínculos
También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.
Para obtener más información, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation
.