earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Cómo configurar un valor de punto

Es posible configurar un valor de punto para que se muestre el valor presente de un punto en forma de valor numérico.

Mostrar más
action_close

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.

Listos para usar

Todos los widgets de panel están listos para usarse. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias, la variable, la alarma o el evento que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y en el diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.

Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget

You can clone widgets and rebind widgets references.

Para obtener más información, consulte Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget .

Espacio en blanco

El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.

Recuento de alarmas

An alarm count displays the number of alarms from the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Recuento de alarmas .

Gráfico de Pareto de alarmas

An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.

Para obtener más información, consulte Gráfica de Pareto de alarmas .

Gráfico de alarmas

An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.

Para obtener más información, consulte Gráfico de alarmas .

Gráfico de Sankey de alarmas

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Gráfico de Sankey de alarmas .

Gráfico de Pareto de eventos

An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.

Para obtener más información, consulte Gráfico de Pareto de eventos .

Gráfico de eventos

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de eventos .

Gráfico de tasa de eventos

An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.

Para obtener más información, consulte Gráfico de tasa de eventos .

Gráfico de Sankey de eventos

An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Gráfico de Sankey de eventos .

Mapa de calor

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Para obtener más información, consulte Mapa de calor .

Widget de imagen

An image widget displays an image in a dashboard.

Para obtener más información, consulte Widget de imagen .

Indicador de registro

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Gráfico circular de registro

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de registro .

Valor de registro

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Para obtener más información, consulte Valor de registro .

Gráfico de periodo

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Para obtener más información, consulte Gráfico de periodo .

Periodo sobre gráfico de periodo

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Para obtener más información, consulte Periodo sobre gráfico de periodo .

Indicador de punto

A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.

Para obtener más información, consulte Indicador de punto .

Gráfico circular de valores

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores .

Valor de punto

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Para obtener más información, consulte Valor de punto .

Diagrama XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Navegar

Utilice Examinar para ir a un gráfico o un hipervínculo que desee añadir a un panel.

Widget de panel dinámico

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Para obtener más información, consulte Widgets dinámicos .

Gráficos

Graphics can be added to a dashboard.

Para obtener más información, consulte Gráficos en los paneles .

Hipervínculos

También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.

Para obtener más información, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation .

Cómo configurar y editar un valor de punto
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Añadir para añadir una variable.

  3. En el cuadro Mostrar variable , introduzca la variable que desee mostrar.

  4. En el cuadro Icono , seleccione un icono que se mostrará delante de la variable.

  5. Para cambiar el color predeterminado, haga clic en el botón Editar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. En el cuadro de diálogo Propiedades de serie de guía de puntos , desplácese hacia abajo hasta Guías .

  7. Haga clic en Añadir .

  8. En el cuadro Valor , introduzca un valor.

  9. En el cuadro Color , introduzca un color para el registro de tendencias.

  10. Haga clic en Aceptar .

  11. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  12. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el indicador de punto.

  13. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Valor de punto
  • Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de punto
  • Cómo añadir un widget a un panel