earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards, Gráficos
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Gráficos en los paneles

Graphics can be added to a dashboard.

Cuando se añade un gráfico a un panel, el gráfico conserva todas sus funciones. Por ejemplo, los enlaces en los gráficos a otros objetos funcionan y los valores de los gráficos se pueden cambiar y forzar.

Los gráficos que ya están en el cuadro de diálogo Seleccionar widgets de panel son los tipos personalizados. Son visibles en el la Biblioteca de tipos personalizados de WorkStation. Cuando se añade un gráfico que ya se encuentra en el cuadro de diálogo Seleccionar widgets de panel, el gráfico es una instancia del tipo personalizado.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Custom Types Overview
  • Custom Types
  • Instances of Custom Types
  • Dashboard Widgets