earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Tableaux de bord dans WorkStation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

Même si vous pouvez créer des composants de tableau de bord dans WorkStation, il vous est déconseillé de travailler avec des tableaux de bord sous ce module puisqu'il ne vous permet pas de visualiser le résultat.

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Icônes de l'arborescence du système de tableaux de bord