earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Creazione di una presentazione

Crea una presentazione per spostare il display automaticamente su dashboard diversi.

Mostra di più
action_close

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Per creare una presentazione
  1. In WebStation, fai clic con il tasto destro sulla cartella in cui vuoi creare la presentazione.

  2. Fai clic su Crea presentazione .

  3. Nella finestra di dialogo Crea oggetto - presentazione , nella finestra di dialogo Nome digita un nome per la presentazione.

  4. Fai clic su OK .

  5. Fai clic su Configura .

  6. Nella riga Velocità , inserisci l'intervallo tra i dashboard.

  7. Fai clic su Aggiungi .

  8. Nella finestra di dialogo Seleziona - Percorso iniziale , seleziona un dashboard.

  9. Fai clic su OK .

  10. Ripetere i passi da 7 a 9 per aggiungere più dashboard alla presentazione.

  11. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Presentazione