earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Aggiunta di un widget a un dashboard

Aggiungi i widget a un dashboard in modo che sia semplice ottenere informazioni dalla varie parti del sistema.

Mostra di più
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

Crea dei dashboard per ottenere una panoramica di come lavorano gli edifici, in riferimento al monitoraggio del consumo di energia, statistica degli allarmi e panoramiche ambientali. Puoi visualizzare i dati storici o in tempo reale.

I dashboard vengono creati in WebStation ed è possibile accedervi solo attraverso WebStation. Configura il dashboard in base alle tue esigenze aggiungendo i widget nei dashboard.

Tipi di dashboard

Esistono due tipi di dashboard: pubblici o personali.

Dashboard pubblici

Il dashboard pubblico può essere creato da qualsiasi utente che abbia accesso alla cartella in cui si trovano i dashboard. Ogni utente che ha accesso alla cartella può visualizzare il dashboard.

Dashboard personali

I dashboard personali vengono salvati sul livello dell'utente e solo l'utente che li ha creati può accedervi. Per poter creare dashboard personali, l'utente deve avere la abilitazioni che permettono agli utenti di creare i dashboard.

Per maggior informazioni, consulta Consenso ai membri di accedere ai dashboard personali .

Per i dashboard personali è necessaria una licenza.

Widget nel Dashboard

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Per maggior informazioni, consulta Widget nel dashboard .

Presentazioni

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Dashboard in WorkStation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

Per aggiungere un widget a un dashboard
  1. In WebStation, fai clic con il tasto destro sul dashboard.

  2. Fai clic su Modifica dashboard .

  3. Nel menu degli strumenti Dashboard , fai clic su Aggiungi .

  4. Nella finestra di dialogo Seleziona widget dashboard , seleziona i widget che desideri aggiungere.

  5. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Barra degli strumenti dei widget nel dashboard
  • Seleziona finestra di dialogo widget nel dashboard
  • Aggiunta di una grafica a un dashboard
  • Aggiunta di un collegamento ipertestuale a un dashboard