earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Grafico XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

I valori vengono visualizzati come punti, ognuno con il valore di una variabile che determinano la posizione dell'asse Y e il valore dell'altra variabile che determina la posizione dell'asse X.

Puoi visualizzare i valori del grafico XY in quattro modi diversi:

  • Dispersione: i valori sono rappresentati da punti nel diagramma.

  • Curva: i valori sono rappresentati da una mappa delle curve nel diagramma.

  • Linea di regressione lineare: i valori sono rappresentati da una linea dritta che descrive come una variabile di risposta cambia quando cambia una variabile esplicativa.

  • Curva di regressione polinomiale: i valori sono rappresentati da una curva che descrive come una variabile di risposta cambia quando cambia una variabile esplicativa.

Puoi cambiare il colore di righe, punti e mappa delle curve. Puoi usare anche delle griglie per rendere il grafico più semplice da leggere.

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Configurazione di un grafico XY