earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

XY 绘图

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

值显示为点,每个点具有确定 Y 轴线上位置的一个变量的值,以及确定 X 轴上位置的另一变量的值。

您可用不同方式在 XY 绘图中显示值:

  • 散点图:值通过图表中的点表示。

  • 轮看台:值通过图表中的轮廓图表示。

  • 线性回归线:由直线表示的值,描述响应变量如何随解释性变量更改而更改。

  • 多项式回归曲线:由曲线表示的值,描述响应变量如何随解释性变量更改而更改。

您可更改线条、点和轮廓图的颜色。您还可使用网格来让绘图更易阅读。

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 配置 XY 绘图