earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Configuration d'un tableau de bord

Vous pouvez configurer un tableau de bord en ajoutant des widgets et en arrangeant l'agencement.

Afficher plus
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

Vous créez des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble des performances des bâtiments (surveillance de la consommation énergétique, statistiques d'alarme et bilans environnementaux, etc.). Vous pouvez consulter les données en direct et historiques.

Les tableaux de bord sont créés sous WebStation et ne sont accessibles que depuis ce module. Vous pouvez configurer le tableau de bord en fonction de vos besoins. Il vous suffit pour cela d'ajouter des widgets de tableaux de bord.

Types de tableaux de bord

Il existe deux types de tableaux de bord : publics ou personnels.

Tableaux de bord publics

N'importe quel utilisateur ayant accès au dossier sous lesquels les tableaux de bord sont enregistrés peut créer des tableaux de bord. Tout utilisateur ayant accès au dossier peut afficher le tableau de bord.

Tableaux de bord personnels

Les tableaux de bord personnels sont enregistrés au niveau utilisateur et ne sont accessibles que par l'utilisateur qui les a créés. Pour pouvoir créer des tableaux de bord personnels, l'utilisateur doit être un membre d'un groupe autorisant les membres à créer des tableaux de bord.

Pour plus d'informations, voir Autorisation d'un utilisateur à accéder à des tableaux de bord personnels .

Les tableaux de bord personnels exigent une licence.

Widgets de tableau de bord

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Pour plus d'informations, voir Widgets de tableau de bord .

Diaporamas

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Tableaux de bord dans WorkStation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

Pour configurer un tableau de bord
  1. Sous WebStation, effectuez un clic droit sur le tableau de bord

  2. Cliquez sur Modifier tableau de bord .

  3. Dans la barre d'outils Widgets de tableaux de bord , cliquez sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Dans la boîte de dialogue Propriétés du tableau de bord , saisissez une boîte de dialogue pour le tableau de bord.

  5. Dans la boîte de dialogue Couleur d'arrière-plan , sélectionnez une couleur d'arrière-plan.

  6. Dans la boîte de dialogue Image d'arrière-plan , sélectionnez une image d'arrière-plan.

  7. Dans la boîte de dialogue Opacité , sélectionnez l'opacité au niveau des widgets.

  8. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Tableaux de bord dans WorkStation
  • Propriétés du tableau de bord - Onglet Standard
  • Création d'un tableau de bord