earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14
请点击查看尚未翻译的更新版本

配置仪表板

您可通过添加小部件并安排布局来配置仪表板。

显示更多
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

您可创建仪表板来获取楼宇运转情况的概览,诸如能耗监控、报警统计和环境摘要。您可查看实时和历史数据。

仪表板是在 WebStation 中创建并且只能通过 WebStation 访问。您可通过添加仪表板小部件,根据需要配置仪表板。

仪表板类型

有两种类型的仪表板,公共或个人。

公共仪表板

公共仪表板可由具有仪表板所在文件夹访问权限的用户创建。具有文件夹访问权限的任何用户都可查看仪表板。

个人仪表板

个人仪表板是在用户级别上保存并且只能由创建它们的用户访问。要能够创建个人仪表板,用户必须是其成员方可创建仪表板。

有关更多信息,请参阅 允许用户访问个人仪表板 .

个人仪表板需要许可证。

仪表板小部件

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

有关更多信息,请参阅 Dashboard Widgets .

幻灯片

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

WorkStation 中的仪表板

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

配置仪表板
  1. 在 WebStation 中,右键单击仪表板。

  2. 点击 编辑仪表板

  3. 仪表板小部件 工具栏中点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  4. 仪表板属性 对话框中,键入仪表板的标题。

  5. 背景颜色 框中,选择背景颜色。

  6. 背景图像 框中,选择背景图像。

  7. 透明度 框中,选择小部件上的透明度。

  8. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • WorkStation 中的仪表板
  • 仪表板属性 – 基本选项卡
  • 创建仪表板