earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
04/07/2019

Widgets de panel

arrow1_rotationEspacio en blanco arrow1_rotationMapa de calor arrow1_rotationIndicador de registro arrow1_rotationGráfico circular de registro arrow1_rotationValor de registro arrow1_rotationGráfico de periodo arrow1_rotationPeriodo sobre gráfico de periodo arrow1_rotationIndicador de punto arrow1_rotationGráfico circular de valores arrow1_rotationValor de punto arrow1_rotationDiagrama XY arrow1_rotationNavegar arrow1_rotationGráficos arrow1_rotationHipervínculos

Los widgets de panel son pequeñas aplicaciones en un panel. Los widgets de panel son los principales componentes de un panel y presentan información gráfica de su sistema.

Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.

Listos para usar

Todos los widgets de panel están listos para usar. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias o la variable que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y del diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.

Espacio en blanco

El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.

Mapa de calor

Un mapa de calor es una representación gráfica de datos en la que los valores contenidos en una matriz se representan como colores.

Para obtener más información, consulte Mapa de calor .

Indicador de registro

Los indicadores de registro muestran los valores del registro de tendencias en un indicador.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Gráfico circular de registro

Un gráfico circular de registro es un gráfico dividido en porciones que ilustran las proporciones de los registros de tendencias.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de registro .

Valor de registro

Un valor de registro muestra uno o varios valores de registro de tendencias en forma de valores numéricos.

Para obtener más información, consulte Valor de registro .

Gráfico de periodo

Los gráficos de periodo sirven para comparar registros de tendencias entre diferentes periodos de tiempo.

Para obtener más información, consulte Gráfico de periodo .

Periodo sobre gráfico de periodo

Los gráficos de periodo sirven para comparar registros de tendencias entre diferentes periodos de tiempo.

Para obtener más información, consulte Periodo sobre gráfico de periodo .

Indicador de punto

Los indicadores de punto sirven para mostrar de forma gráfica un valor actual en un indicador.

Para obtener más información, consulte Indicador de punto .

Gráfico circular de valores

Un gráfico circular de valores es un gráfico dividido en porciones que ilustran la proporción de los valores.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores .

Valor de punto

Un valor de punto sirve para mostrar el valor presente de una o varias variables en forma de valor numérico.

Para obtener más información, consulte Valor de punto .

Diagrama XY

Los diagramas XY, también llamados diagramas de dispersión, sirven para mostrar los valores de dos registros de tendencias.

Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Navegar

Utilice Navegar para ir a un gráfico o un hipervínculo que desee añadir a un panel.

Gráficos

Es posible añadir gráficos a un panel.

Para obtener más información, consulte Gráficos en los paneles .

Hipervínculos

También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.

Para obtener más información, consulte Enabling External Content to be Embedded in WebStation .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Mapa de calor
  • Indicador de registro
  • Gráfico circular de registro
  • Valor de registro
  • Gráfico de periodo
  • Periodo sobre gráfico de periodo
  • Indicador de punto
  • Gráfico circular de valores
  • Valor de punto
  • Diagrama XY