Los widgets de panel son pequeñas aplicaciones en un panel. Los widgets de panel son los principales componentes de un panel y presentan información gráfica de su sistema.
Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.
Todos los widgets de panel están listos para usar. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias o la variable que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y del diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.
El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.
Un mapa de calor es una representación gráfica de datos en la que los valores contenidos en una matriz se representan como colores.
Para obtener más información, consulte Mapa de calor .
Los indicadores de registro muestran los valores del registro de tendencias en un indicador.
Para obtener más información, consulte Indicador de registro .
Un gráfico circular de registro es un gráfico dividido en porciones que ilustran las proporciones de los registros de tendencias.
Para obtener más información, consulte Gráfico circular de registro .
Un valor de registro muestra uno o varios valores de registro de tendencias en forma de valores numéricos.
Para obtener más información, consulte Valor de registro .
Los gráficos de periodo sirven para comparar registros de tendencias entre diferentes periodos de tiempo.
Para obtener más información, consulte Gráfico de periodo .
Los gráficos de periodo sirven para comparar registros de tendencias entre diferentes periodos de tiempo.
Para obtener más información, consulte Periodo sobre gráfico de periodo .
Los indicadores de punto sirven para mostrar de forma gráfica un valor actual en un indicador.
Para obtener más información, consulte Indicador de punto .
Un gráfico circular de valores es un gráfico dividido en porciones que ilustran la proporción de los valores.
Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores .
Un valor de punto sirve para mostrar el valor presente de una o varias variables en forma de valor numérico.
Para obtener más información, consulte Valor de punto .
Los diagramas XY, también llamados diagramas de dispersión, sirven para mostrar los valores de dos registros de tendencias.
Para obtener más información, consulte Diagrama XY .
Es posible añadir gráficos a un panel.
Para obtener más información, consulte Gráficos en los paneles .
También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.
Para obtener más información, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation .