Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.
Vous pouvez créer un ou plusieurs widgets au sein d'un tableau de bord. Les widgets de tableau de bord ne peuvent être créés que dans un tableau de bord sous WebStation.
Tous les widgets de tableau de bord sont prêts à être utilisés. Il vous suffit juste d'ajouter le journal de tendances, la variable, l'alarme ou l'événement que vous souhaitez afficher dans le widget du tableau de bord. Tous les widgets de tableau de bord ont un réglage par défaut pour la couleur et différents composants de mise en page. Mais vous pouvez les configurer, eux aussi, en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter des légendes au widget ou aux axes x et y du diagramme. Vous pouvez aussi utiliser différentes couleurs pour différentes valeurs ou différentes plages de valeur au sein d'une jauge.
You can clone widgets and rebind widgets references.
Pour plus d'informations, voir Clone Widgets and Rebind Widget References .
Un espace vide ne constitue pas un widget de tableau de bord, mais une façon de créer des espaces vides entre les widgets de tableau de bord. Vous utilisez les espaces vides lorsque vous procédez à la disposition d'un tableau de bord.
An alarm count displays the number of alarms from the EcoStruxure Building Operation system.
Pour plus d'informations, voir Alarm Count .
An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.
Pour plus d'informations, voir Alarm Pareto Chart .
An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.
Pour plus d'informations, voir Alarm Pie .
An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.
Pour plus d'informations, voir Alarm Sankey Chart .
An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.
Pour plus d'informations, voir Event Pareto Chart .
An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.
Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire .
An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.
Pour plus d'informations, voir Event Rate Chart .
An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.
Pour plus d'informations, voir Event Sankey Chart .
A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.
Pour plus d'informations, voir Heat Map .
An image widget displays an image in a dashboard.
Pour plus d'informations, voir Widget d'image .
A log gauge displays trend log values in a gauge.
Pour plus d'informations, voir Log Gauge .
A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.
Pour plus d'informations, voir Log Pie .
A log value displays one or many trend log values as numerical values.
Pour plus d'informations, voir Log Value .
A period chart is used to compare trend logs over different time periods.
Pour plus d'informations, voir Period Chart .
A period chart is used to compare trend logs over different time periods.
Pour plus d'informations, voir Period over Period Chart .
A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.
Pour plus d'informations, voir Point Gauge .
A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.
Pour plus d'informations, voir Point Pie .
A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.
Pour plus d'informations, voir Point Value .
A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.
Pour plus d'informations, voir XY Plot .
Utilisez la fonction Parcourir pour naviguer vers un graphique ou un lien hypertexte que vous souhaitez ajouter à un tableau de bord.
Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.
Pour plus d'informations, voir Dynamic Widgets .
Graphics can be added to a dashboard.
Pour plus d'informations, voir Graphics in Dashboards .
Vous pouvez également ajouter des liens hypertexte à un tableau de bord. Pour pouvoir afficher le contenu du lien hypertexte, vous devez activer le contenu externe à intégrer dans WebStation.
Pour plus d'informations, voir Configuring Security in WebStation using WorkStation .