earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Mostrar referencias abreviadas

Con las referencias abreviadas se ve la última parte de las referencias.

Mostrar más
action_close

References in the List view are abbreviated to save space. An abbreviated reference might only display the first part of the reference but sometimes the last part is the most important one. You can have the system only show the last part of the reference in the list.

Por ejemplo, si la referencia completa es ../../IO Resources/Onboard IO/DO 01 y selecciona mostrar las referencias abreviadas, la lista muestra DO 01.

Para mostrar referencias abreviadas
  • En WorkStation, en la Vista Lista , haga clic en el botón Mostrar referencias abreviadas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Mostrar referencias abreviadas