Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Mostrar referencias abreviadas

Con las referencias abreviadas se ve la última parte de las referencias.

Mostrar más
action_close

Las referencias en la vista de lista están abreviadas para ahorrar espacio. Una referencia abreviada puede mostrar solo la primera parte de la misma, pero en ocasiones la parte más importante es la última. Puede hacer que el sistema muestre solamente la última parte de las referencias en la lista.

Por ejemplo, si la referencia completa es ../../IO Resources/Onboard IO/DO 01 y selecciona mostrar las referencias abreviadas, la lista muestra DO 01.

Para mostrar referencias abreviadas
  • En WorkStation, en la Vista Lista , haga clic en el botón Mostrar referencias abreviadas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Mostrar referencias abreviadas