earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2023
21/05/2024

Affichage des références abrégées

Vous pouvez afficher des références abrégées de façon à ne voir que la dernière partie de la référence.

Afficher plus
action_close

References in the List view are abbreviated to save space. An abbreviated reference might only display the first part of the reference but sometimes the last part is the most important one. You can have the system only show the last part of the reference in the list.

Si, par exemple, la référence complète est ../../IO Resources/Onboard IO/DO 01 et que vous choisissez d'afficher les références abrégées, la liste indique DO 01.

Pour afficher des références abrégées
  • Dans WorkStation, sous Vue Liste , cliquez sur le bouton Afficher références abrégées

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Afficher références abrégées