Dans la vue Liste, les références sont abrégées par souci de gain de place. Dans le cas d'une référence abrégée, seule la première partie de celle-ci peut s'afficher, mais il peut arriver que la partie finale soit la plus importante. Vous pouvez paramétrer le système pour que seule la partie finale de la référence soit affichée dans la liste.
Si, par exemple, la référence complète est ../../IO Resources/Onboard IO/DO 01 et que vous choisissez d'afficher les références abrégées, la liste indique DO 01.