earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
功能: 工程, 硬件, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器

SpaceLogic 蓝牙适配器允许您建立与 SpaceLogic 和 EasyLogic 控制器型号的蓝牙连接。要通过 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至设备,必须用线缆将 SmartX Sensor 连接至控制器。

显示更多
action_close

您可以从多个不同的选项中选择,将 Commission 移动应用程序连接到一个或多个 BACnet/IP 控制器。

通过有线方式连接

您可以使用 CAT5e 或 CAT6 以太网电缆将运行 Commission 移动应用程序的 Windows 笔记本电脑连接到一个或多个 BACnet/IP 控制器,以下两种方法任选其一:

  • 直接连接到控制器上的可用以太网端口

  • 与连接了一个或多个控制器的以太网交换机的连接

重要:

当通过线把 Commission 移动应用程序笔记本电脑连接至一个或多个 BACnet/IP 控制器时,必须使用三种 IP 寻址方法中的一个:

  • 加入 DHCP 服务器以将动态地址分配至控制器。

  • 在不加入 DHCP 服务器的情况下,使用 AutoIP 将动态地址分配至控制器。

  • 在不加入 DHCP 服务器的情况下,将静态地址分配至控制器。

注释:

您不需要知道 Commission 移动应用程序的 IP 地址,因为它不是发现 BACnet 设备所必需的。 有关更多信息,请参阅 BACnet Device Discovery .

注释:

当 BACnet/IP 控制器的以太网端口 2 未被控制器网络使用时,可以使用该端口连接 Commission 移动应用程序,无需中断或使用其他硬件。当 BACnet/IP 控制器的以太网端口 2 被控制器网络使用时(例如,在菊花链或 RSTP 网络拓扑中),可以添加临时交换机或集线器,以确保在 Commission 移动应用程序运行时保持连接。

如果将不使用以太网端口 2,您可出于网络安全目的禁用该端口,方法是配置 BACnet/IP 控制器的 基本 标签上的 以太网端口 2 属性。 有关更多信息,请参阅 BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

单个控制器
 
action_zoom_plus_stroke 使用控制器上的以太网端口的有线直接连接
图: 使用控制器上的以太网端口的有线直接连接
 
action_zoom_plus_stroke 使用以太网交换机的有线连接
图: 使用以太网交换机的有线连接

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 BACnet/IP 控制器 .

控制器网络
 
action_zoom_plus_stroke 使用控制器上的以太网端口的有线网络连接
图: 使用控制器上的以太网端口的有线网络连接
 
action_zoom_plus_stroke 使用以太网交换机的有线网络连接
图: 使用以太网交换机的有线网络连接

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

无线连接

使用 WiFi 路由器或无线接入点将 Commission 移动应用程序通过无线方式连接到 BACnet/IP 控制器网络。

无线路由器

在很多情况下,可以使用包含 DHCP 服务器的 WiFi 路由器来建立临时 WiFi 网络。DHCP 服务器为 BACnet/IP 控制器和 Commission 移动应用程序提供 IP 地址。选择的路由器必须有可配置的 IP 地址范围。

 
action_zoom_plus_stroke 使用 WiFi 路由器的 WiFi 连接
图: 使用 WiFi 路由器的 WiFi 连接

有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 路由器连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

无线接入点

还可以使用无线接入点将 Commission 移动应用程序连接到控制器网络。接入点必须与提供 IP 地址的 DHCP 服务器联网。通常,接入点连接到配置为双 IP 的 AS-P 的端口 2。

 
action_zoom_plus_stroke 使用无线接入点的 WiFi 连接
图: 使用无线接入点的 WiFi 连接

有关更多信息,请参阅 通过无线接入点连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

通知

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接到控制器
  1. 连接 视图中,选择 蓝牙

  2. 从 Adapter 移除保护盖。在 LED 按钮朝向您的情况下,将适配器插入 SpaceLogic 传感器。

    注释:

    如果适配器未打开,请务必参阅故障排除主题。 有关更多信息,请参阅 蓝牙适配器未打开 .

  3. 按下 LED 按钮以启动配对(广播)模式。

    注释:

    配对模式会持续 60 秒。在该时间后,需要按下 LED 按钮以启动配对(广播)模式。

    在广播模式下蓝色 LED 亮起以重复模式快速闪烁 1 秒然后熄灭。 有关更多信息,请参阅 蓝牙 LED 功能 .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. 在 Commission 移动应用程序中的 蓝牙设备 页面,选择 Adapter,然后选择 连接

    当您成功地与控制器配对时,蓝色 LED 更改为持续亮起(已连接模式)。

  5. 蓝牙设备管理 页面,执行两个可选任务:

  6. 选择 发现设备

  7. 您的移动设备或 Windows 10 笔记本电脑提示您输入 Adapter PIN。输入 PIN 并选择 允许

    注释:

    您的移动设备或 Windows 10 笔记本电脑将在您连接至 Adapter 之后记忆 Adapter PIN。您将不需要再输入 PIN,除非您忘记了 Adapter 或更改了 PIN。

  8. 在成功第输入 PIN 之后,选择 关闭

  9. 设备列表 页面中,选择控制器旁的复选框并选择 下一步

当您看到 设备设置 页面时,您已成功连接至控制器。

重要:

在所有设备调试任务期间,适配器必须保持插入相应的 SpaceLogic 传感器。移除 Adapter 将让您与控制器断开连接。类似地,如果关闭 Commission 移动应用程序或切换到设备上的其他应用程序,则会断开与移动设备的连接。

  • SpaceLogic Bluetooth Adapter
  • Commission Mobile Application Overview
  • Installing SpaceLogic Bluetooth Adapter on a SpaceLogic Sensor
  • Commission 移动应用程序的连接工作流程
  • 更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件
  • 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码