earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Boîte de dialogue Propriétés du graphique circulaire d'enregistrement

La boîte de dialogue Propriétés du graphique circulaire d'enregistrement vous permet de configurer et de modifier un graphique circulaire d'enregistrement.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés du graphique circulaire d'enregistrement
Figure : Boîte de dialogue Propriétés du graphique circulaire d'enregistrement

Table : Boîte de dialogue Propriétés du graphique circulaire d'enregistrement

Composant

Description

Ajouter

Click to add a trend log.

Journal de tendances à afficher

Enter the trend log you want to display.

Méthode de calcul

Select the calculation method for the trend log. Pour plus d'informations, voir Calculation Methods .

Couleur

Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour le journal des tendances.

Période

Select the period you want to display.

Légende

Type a caption for the widget.

Lien légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Centre du graphique circulaire

Select how you want to display the pie center.

Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire d'enregistrement .

Afficher la légende

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Afficher le pourcentage

Select to display the values in percentage.

Afficher la période

Select to display the period as a legend.

  • Widgets de tableau de bord
  • Graphique circulaire d'enregistrement
  • Boîte de dialogue Widget – Onglet Agencement