earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un diagrama XY

Es posible configurar un diagrama XY para mostrar la correlación entre los registros de tendencias.

Mostrar más
action_close

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Los valores se muestran en forma de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje Y y el valor de la otra variable que determina la posición en el eje X.

Es posible ver los valores en el diagrama XY en cuatro formas diferentes:

  • Dispersión: los valores están representados por puntos en el diagrama.

  • Contorno: los valores están representados por un mapa de contornos en el diagrama.

  • Línea de regresión lineal: los valores están representados por una línea recta que describe la forma en la que cambia una variable de respuesta cuando cambia una variable explicativa.

  • Curva de regresión polinómica: los valores están representados por una curva que describe la forma en la que cambia una variable de respuesta cuando cambia una variable explicativa.

Es posible cambiar el color de las líneas, de los puntos y del mapa de contornos. También es posible usar cuadrículas para facilitar la lectura del diagrama.

Para configurar un diagrama XY
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el cuadro Registro de eje X , introduzca el registro que desea que se muestre en el eje X.

  3. En el cuadro Cálculo del eje X seleccione un método de cálculo para el eje X.

  4. En el cuadro Registro de eje Y , introduzca el registro que desea que se muestre en el eje Y.

  5. En el cuadro Cálculo del eje Y seleccione un cálculo.

  6. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  7. En el cuadro Periodo de cálculo , seleccione un periodo de cálculo.

  8. Seleccione Dispersión para que se muestren todos los valores en forma de puntos individuales en el diagrama.

  9. Seleccione Contorno para que se muestre un mapa de contorno de la correlación de valores.

  10. Seleccione Líneas de cuadrícula para que se muestre una cuadrícula en el diagrama.

  11. Seleccione Línea de regresión lineal para que se muestren los valores en forma de línea de regresión lineal.

  12. Seleccione Curva de regresión polinómica para que se muestren los valores en forma de línea de regresión polinómica.

  13. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  14. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el indicador de punto.

  15. En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.

  16. En el cuadro Leyenda del eje X introduzca una leyenda para el eje X.

  17. En el cuadro Leyenda del eje Y introduzca una leyenda para el eje Y.

  18. En el cuadro Color de punto , introduzca el color para los puntos del diagrama.

  19. En el cuadro Color de contorno interior , introduzca el color interior del mapa de contorno del diagrama.

  20. En el cuadro Color de contorno exterior , introduzca el color exterior del mapa de contorno del diagrama.

  21. En el cuadro Color de línea , escriba el color de la línea de regresión lineal en el diagrama.

  22. En el cuadro Eje X mínimo , introduzca el valor mínimo del eje X.

  23. En el cuadro Eje X máximo , introduzca el valor máximo del eje X.

  24. En el cuadro Eje Y mínimo , introduzca el valor mínimo del eje Y.

  25. En el cuadro Eje Y máximo , introduzca el valor máximo del eje Y.

  26. En el cuadro Decimal , seleccione el número de decimales que mostrar.

  27. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Diagrama XY
  • Cuadro de diálogo Propiedades del diagrama XY
  • Cómo añadir un widget a un panel