earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

配置 XY 绘图

可配置 XY 绘图以显示趋势日志之间的关联。

显示更多
action_close

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

值显示为点,每个点具有确定 Y 轴线上位置的一个变量的值,以及确定 X 轴上位置的另一变量的值。

您可用不同方式在 XY 绘图中显示值:

  • 散点图:值通过图表中的点表示。

  • 轮看台:值通过图表中的轮廓图表示。

  • 线性回归线:由直线表示的值,描述响应变量如何随解释性变量更改而更改。

  • 多项式回归曲线:由曲线表示的值,描述响应变量如何随解释性变量更改而更改。

您可更改线条、点和轮廓图的颜色。您还可使用网格来让绘图更易阅读。

配置 XY 绘图
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. X-轴日志 框中,输入您要在 X 轴上显示的日志。

  3. X-轴计算方法 框中,为 X-轴选择一个计算方法。

  4. Y-轴日志 框中,输入您要在 Y 轴上显示的日志。

  5. Y-轴计算方法 框中,为 Y 轴选择一个计算方法。

  6. 周期 框中,选择周期。

  7. 计算周期 框中,选择一个计算周期。

  8. 选择 散点图 以将所有值显示为图表中的单独点。

  9. 选择 等高线图 以显示值的关联的等高线图。

  10. 选择 网格线 以在图表中显示网格线。

  11. 选择 线性回归线 以将值显示为线性回归线。

  12. 选择 多项式回归曲线 以将值显示为多项式回归线。

  13. 标题 框中,键入标题。

  14. 标题 链接 框中,输入对于点测量仪相关的对象的链接。

  15. 显示周期 框中,选择 以将周期显示为图例。

  16. X-轴标题 框中,输入 X 轴的标题。

  17. Y-轴标题 框中,输入 Y 轴的标题。

  18. 点颜色 框中,输入图表中点的颜色。

  19. 内部等高线颜色 框中,输入图表中等高线图的内部颜色。

  20. 外部等高线颜色 框中,输入图表中等高线图的外部颜色。

  21. 线颜色 框中,输入图表中线性递归线的颜色。

  22. X-轴最小值 框中,输入 x 轴的最小值。

  23. X-轴最大值 框中,输入左 x 轴的最大值。

  24. Y-轴最小值 框中,输入 y 轴的最小值。

  25. Y-轴最大值 框中,输入 y 轴的最大值。

  26. 小数 框中,选择要显示的小数位数。

  27. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • XY 绘图
  • XY 绘图属性对话框
  • 向仪表板添加小部件