earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Valor de ponto

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

É possível alterar as cores e o método de cálculo de todos os registos.

É possível configurar a cor para que os vários valores e intervalos de valores sejam apresentados em cores diferentes. Também é possível adicionar ícones sobrepostos ao valor para facilitar a leitura dos valores.

Por exemplo, o utilizador pretende criar um valor de ponto que apresente duas variáveis, uma designada Arrefecimento e outra designada Aquecimento. Os valores de Arrefecimento entre 0 e 10 serão apresentados a azul-escuro e os valores de 10 a 15 serão apresentados a azul-claro. Os valores de Aquecimento entre 15 e 20 serão apresentados a vermelho-claro e os valores de 15 a 30 serão apresentados a vermelho.

Comece por adicionar as duas variáveis Arrefecimento e Aquecimento.

Edite a variável Arrefecimento. Adicione duas guias no campo de guias e configure-as da seguinte forma:

  • Valor = 10 e cor azul-escuro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 10 fique azul-escuro.

  • Valor = 15 e cor azul-claro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 15 fique azul-claro.

Edite a variável Aquecimento.

  • Valor = 20 e cor vermelho-claro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 20 fique vermelho-claro.

  • Valor = 30 e cor vermelho-escuro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 30 fique vermelho-escuro.

  • Widgets de dashboard
  • Configurar um valor de ponto