La aplicación móvil Commission SmartX Controllers admite la conexión de dispositivos mediante Wi-Fi BACnet y conexión inalámbrica Bluetooth.
Cuando su integrador de sistema haya establecido una infraestructura IP de trabajo, conéctese a algún controlador BACnet/IP del edificio. Para obtener más información, consulte Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi .
Se conecta a un controlador para empezar las tareas de puesta en marcha. A través de Bluetooth podrá conectarse a un único controlador a la vez. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth .