Puede usar el BLE (Bluetooth de baja energía) para conectarse a los controladores RP y MP. Usando el BLE, puede poner en servicio los controladores BACnet/IP antes de que haya una infraestructura de red IP configurada y también realizar una puesta en servicio in situ de forma más rápida y eficiente.
Con el controlador RP, se conecta usando su BLE integrado o adaptador de BLE y el sensor SpaceLogic. A través del BLE en el RP-C, se conecta a un solo controlador a la vez iniciando sesión en la aplicación móvil Commission y haciendo clic en
Bluetooth
en la pantalla de conexión. En la página de
Dispositivos de Bluetooth
, puede descubrir un dispositivo y conectarse.
Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth
.
Con un BLE en el RP-C, se habilita el acceso para que la radio BLE pueda anunciar su presencia para dejar que los usuarios descubran y conecten. Del mismo modo, puede inhabilitar la publicidad para evitar que la radio BLE se anuncie y evitar conexiones de usuarios.
Para obtener más información, consulte Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller
.
Aviso
Hay tres modos para habilitar el BLE integrado en el RP-C:
En un controlador RP-C nuevo de fábrica, el BLE integrado se habilita y siempre emite anuncios. El BLE integrado se deshabilita cuando se aloja un RP-C en un servidor de automatización. Puede volver a habilitar el BLE con WorkStation, o la aplicación móvil Commission para usarlo con la aplicación Engage Mobile. Antes de volver a habilitar el BLE para la aplicación Engage Mobile, sin embargo, debe realizar las siguientes acciones:
Cambiar el PIN de emparejamiento seguro
Habilitar el BLE integrado en el RP-C en su estado seguro para el control de la aplicación dOccupant encendiendo el filtro de la aplicación Engage Occupant. Esta configuración solo la admite la aplicación móvil Commission.
La aplicación Engage Mobile usa BLE para comunicarse con los controladores BACnet/IP. Se recomienda no usar el PIN predeterminado tras el primer uso. Configure el PIN del acceso al BLE en el controlador RP.
Para obtener más información, consulte Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN
.
Habilitar el filtrado BLE de la aplicación Engage Occupant
Cuando se completen las actividades de puesta en servicio del RP-C, asegúrese de garantizar el controlador apagando la interfaz del BLE. Esto ocurre automáticamente cuando se aloja el controlador en un AS-P. Si se planea usar la aplicación móvil Engage para ajustar los niveles de confort en los espacios controlados por Connected Room Solutions, debe preparar el controlador par una comunicación segura con la aplicación móvil Engage. Debe hacerlo encendiendo el BLE y la propiedad de
filtración BLE de la aplicación Engage Occupant
en la aplicación móvil Commission. Debe configurar la propiedad de filtración BLE de la aplicación Engage Occupant en la aplicación móvil Commission.
La aplicación móvil Commission configura el RP-C para una comunicación segura y asegura que solo las propiedades vinculadas al menú de la aplicación Occupant de los controladores puedan leerse o escribirse en la interfaz del BLE.
Para obtener más información, consulte Engage Mobile Application Menu Value Configuration
..
Los demás comandos se deshabilitan para el tráfico que se origina en la interfaz del BLE. Como resultado, las aplicaciones como la aplicación móvil Commission ya no trabajan en el BLE cuando el RP-C está en este estado seguro. Para volver a poner el acceso al nivel de puesta en servicio a la aplicación móvil Commission en el BLE, debe establecer una conexión de red IP al RP-C para apagar el filtro de la aplicación Engage Occupant.
Esta tabla resume la conducta del filtro.
Con el filtro encendido...
|
Con el filtro apagado
|
No puede conectar a la aplicación móvil Commission con el BLE
|
Puede conectar a la aplicación móvil Commission con el BLE
|
Puede conectar a la aplicación móvil Commission con una conexión IP.
|
–
|
Puede usar la aplicación móvil Engage
|
Puede usar la aplicación móvil Engage
|
Adaptador del BLE
En los controladores MP y EasyLogic, se conecta con el adaptador BLE de la aplicación móvil Commission a través del bus del sensor del controlador. También puede usar el adaptador del BLE y el Sensor SpaceLogic para realizar la conexión en el controlador RP.
Con el adaptador BLE, debe utilizar el sensor SpaceLogic para permitir o denegar la comunicación entre la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP.
Para obtener más información, consulte Enabling Bluetooth Access Using the BLE Adapter and SpaceLogic Sensor
.
En el adaptador del BLE, se establece una conexión del BLE a los controladores MP y RP conectando un sensor SpaceLogic al controlador e introduciendo el adaptador del BLE en el sensor. Entonces se presiona el botón en la parte delantera del adaptador para iniciar los anuncios.
Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth
.
Con el adaptador del BLE y el BLE integrado en el RP-C, descubre un controlador RP o el adaptador y se conecta. Al conectarse, la página de
Gestión de dispositivos Bluetooth
se muestra y se le pide que introduzca un PIN si aún no se ha emparejado con un controlador. No se le pide que introduzca un PIN si ya ha realizado el emparejamiento.
En el adaptador del BLE, la página de gestión de dispositivos Bluetooth le permite ver las propiedades del dispositivo, incluyendo el nombre, tipo y número de serie. También puede actualizar el firmware del adaptador y cambiar el PIN aquí.
Para obtener más información, consulte Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
.
Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
.
Por contraste, puede cambiar el PIN en el BLE integrado en el RP-C en WorkStation y actualizar el firmware del controlador con una operación de descarga.
Para obtener más información, consulte Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN
.
La tabla explica brevemente y resumen las principales similitudes y diferencias entre el BLE integrado en el RP-C y el adaptador del BLE.
BLE integrado
|
Adaptador del BLE
|
Similitudes:
Proceso de emparejamiento común
Descubrimiento de controlado o adaptación con la página de dispositivos Bluetooth
|
Diferencias:
|
|
Configuración del PIN a través de WorkStation
|
Configuración del PIN en la aplicación móvil Commission
|
La funcionalidad se actualiza con la descarga del firmware del controlador
|
El firmware se actualiza de manera inalámbrica usando la aplicación móvil Commission
|
Publicidad iniciada una vez habilitada
|
Publicidad iniciada solo después de pulsar el adaptador
|
Conexión de BLE más rápida facilitada
|
Conexión más lenta por limitaciones en la velocidad del bus del sensor
|