There are a number of different clients, servers, and features that requires licenses to operate.
Refer to the document Part Number Summary and Hardware Software Matrix for software and features that need licenses, available on Schneider Electric Extranet.
Information regarding licenses can also be found on the specification sheets:
WorkStation Für weitere Informationen siehe WorkStation .
WebStation Für weitere Informationen siehe WebStation .
AS-P Für weitere Informationen siehe SpaceLogic AS-P .
AS-B Für weitere Informationen siehe SpaceLogic AS-B .
Enterprise Central Für weitere Informationen siehe Enterprise Central .
Enterprise Server Für weitere Informationen siehe Enterprise Server .
Compliance Pack
Information on which licenses that are available for EcoStruxure Fire Operation are found in the specifications:
WorkStation Für weitere Informationen siehe WorkStation .
WebStation
FDP server
Enterprise Central Für weitere Informationen siehe Enterprise Central .
Enterprise Server Für weitere Informationen siehe Enterprise Server .