earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, ​License Administrator, ​License Server, AS-P, WorkStation, WebStation
Функции: Базовые функции, Управление лицензиями
Версия продукта: 2024, 7.0
02.12.2024

Software and Features that Require Licenses

There are a number of different clients, servers, and features that requires licenses to operate.

EcoStruxure Building Operation

Refer to the document Part Number Summary and Hardware Software Matrix for software and features that need licenses, available on Schneider Electric Extranet.

Information regarding licenses can also be found on the specification sheets:

WorkStation Более подробную информацию см. WorkStation .

WebStation Более подробную информацию см. WebStation .

AS-P Более подробную информацию см. SpaceLogic AS-P .

AS-B Более подробную информацию см. SpaceLogic AS-B .

Enterprise Central Более подробную информацию см. Enterprise Central .

Enterprise Server Более подробную информацию см. Enterprise Server .

Compliance Pack

EcoStruxure Fire Operation

Information on which licenses that are available for EcoStruxure Fire Operation are found in the specifications:

WorkStation Более подробную информацию см. WorkStation .

WebStation

FDP server

Enterprise Central Более подробную информацию см. Enterprise Central .

Enterprise Server Более подробную информацию см. Enterprise Server .

  • Licensing Overview
  • Field Bus Device Licenses
  • Web Services
  • License Enforcement
  • Inherited Licenses