La aplicación móvil EcoStruxure Building Engage ofrece flexibilidad y comodidad para los ocupantes de edificios de la actualidad, ya que les permite controlar la configuración de comodidad en una oficina o sala de conferencias desde su smartphone.
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y luces y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
El módo Simulación está disponible para que los usuarios vean las capacidades y los beneficios de la aplicación sin conectar al controlador RP.
La aplicación móvil se conecta fácilmente mediante BLE (energía baja Bluetooth) al controlador RP. La aplicación es compatible con los módulos de expansión RP-C (HVAC), RP-V (VAV) y controladores RP (luces y persianas).
Los controles de comodidad de la aplicación móvil Engage pueden incluirse como un servicio en el nivel superior, con la oferta Enterprise abonada junto a otros servicios OT, IT y conserjería.
La aplicación móvil Engage Enterprise presta servicios de alto valor a los ocupantes de edificios comerciales para ayudarlos a que estén más satisfechos y sean más productivos en su entorno de trabajo.
Los servicios se configuran y pueden incluir navigación exterior e interior, directorio de empleados, reservas de salas, control de acceso, comida y catering, transporte, aparcamiento inteligente y otros recursos, todo ello de fácil acceso gracias a una aplicación integrada y unificada. Para obtener más información sobre EcoStruxure Engage Enterprise, consulte se.com .
Requisitos de hardware y software | |
Hardware
|
Teléfonos Android
|
Apple iPhones
|
|
Sistemas operativos
|
Android 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores
|
Apple iOS 11 y posteriores
|
|
Compatibilidad | |
Comunicación del controlador RP
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.1.2 y posterior
|
Seguridad de conexión | |
La conexión a RP requiere un código de pin de dispositivo seguro. Es responsabilidad del cliente asegurar que el código pin se gestiona de forma segura. | |
Instalación | |
La aplicación móvil Engage no necesita licencia de activación, y está disponible de forma gratuita. La instalación de la aplicación móvil Engage requiere una conexión a Google Play o Apple App Store para su descarga. |