earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base, Gestion des utilisateurs
Version produit : 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
04/02/2020

Configuration régionale et configuration de thème

Vous pouvez modifier les paramètres régionaux et utiliser différents thèmes pour adapter WebStation à votre région et à votre écran.

Configuration régionale

Vous pouvez adapter WebStation pour qu'il prenne en compte le système d'unités et la langue de votre région.

Pour plus d'informations, voir Configuration régionale .

Paramètres du thème

Vous pouvez sélectionner plusieurs thèmes pour régir la présentation de WebStation.

Pour plus d'informations, voir Paramètres du thème .

Configuration système par défaut et paramètres utilisateur

La configuration régionale et la configuration de thème peuvent être définies sur deux niveaux : le niveau système par défaut et le niveau utilisateur.

La configuration du système par défaut définit les paramètres généraux du système. Ceci permet à tous les utilisateurs qui n'ont pas procédé à la moindre configuration d'accéder aux paramètres par défaut.

La configuration système par défaut peut être affectée par le mécanisme principal et le mécanisme ombre.

Si l'utilisateur n'est pas satisfait de la configuration du système par défaut, il peut opter pour la configuration utilisateur. Les utilisateurs peuvent définir leur propre configuration régionale et leur propre configuration de thème qui viendront remplacer la configuration du système par défaut. La configuration utilisateur est enregistrée au niveau du compte utilisateur.

  • Configuration régionale
  • Fonctions de base
  • Paramètres du thème