earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WorkStation
功能: 基本功能, 用户管理
产品版本: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2020/2/5

区域设置和主题设置

arrow1_rotation区域设置 arrow1_rotation主题设置 arrow1_rotation默认系统设置和用户设置

您可以更改区域设置并使用不同的主题使 WebStation 适应您的区域和屏幕。

区域设置

您可以根据您所在区域单位和语言,对 WebStation 进行调整。

有关更多信息,请参阅 区域设置 .

主题设置

您可以选择多个主题,控制 WebStation 的显示方式。

有关更多信息,请参阅 主题设置 .

默认系统设置和用户设置

区域设置和主题设置可在两个级别上配置:默认系统级别和用户级别。

默认系统设置用于对系统进行总体配置,以便尚未进行任何配置的所有用户都可以获得默认用户设置。

默认系统设置可能会受前导和影子机制的影响。 有关更多信息,请参阅 Lead and Shadow Relationship .

如果用户对默认系统设置不满意,可使用用户设置。用户可以配置自己的区域设置和主题设置,覆盖默认系统设置。用户设置存储在用户帐户中。

  • 区域设置
  • 基本功能
  • 主题设置
  • Lead and Shadow Relationship