earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
03/02/2020

Cómo editar una entrada de registro de tendencias

Edite manualmente entradas de registro de tendencias si tiene un valor defectuoso.

Mostrar más
action_close

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

En la lista de registro de tendencias, podrá realizar las siguientes tareas:

  • Ver todos los valores y sus tiempos de retraso.

  • Añadir y editar registros, por ejemplo, si sabe que algunos registros pueden ser erróneos o faltar.

  • Exportar todos los valores como un archivo Excel.

  • Ver los cambios en el registro medidor.

  • Ver eventos

  • Cambiar los ajustes.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registro de tendencias en WebStation
Figura: Lista de registro de tendencias en WebStation

Para editar un registro de tendencias
  1. En WebStation, seleccione la lista de registro de tendencias.

  2. En la vista Lista de registro de tendencias , haga clic con el botón derecho en el registro y, después, haga clic en Editar .

  3. Edite el valor.

  4. Añada un comentario.

  5. Haga clic en Editar .

  • Listas de registro de tendencias en WebStation
  • Vista Lista de registro de tendencias
  • Barra de herramientas de la lista de registro de tendencias en WebStation
  • Apertura de una lista de registro de tendencias