earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
功能: 基本功能
产品版本: 2023
2024/5/21

导出服务器的显示名称和 IP 地址列表

导出服务器地址的显示名称和服务器的 IP 地址列表,以便与 WorkStation 的其他用户共享该列表,并帮助他们更轻松地管理自己的显示名称列表。

显示更多
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

登录 WorkStation

您可以通过当前 Windows 凭据以其他 Windows 用户或 EcoStruxure Building Operation 用户身份登录 WorkStation。您的系统管理员会确定您登录时所采用的用户类型。

要使用 EcoStruxure Building Operation 账户登录 WorkStation,您需要知晓下列账户信息:

  • 用户名

  • 密码

  • EcoStruxure BMS 服务器

要使用 Windows 账户登录 WorkStation,您需要了解 EcoStruxure BMS 服务器。

EcoStruxure Building Operation 账户和 Windows 账户的账户信息由系统管理员提供。

重要:

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. 有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

记住我(在这台电脑)

要快速登录 Workstation,请使用“记住我”功能自动填充中的用户名、密码、域和服务器。Building Operation 系统用户和 Windows 用户都可以使用“记住我”功能。

添加服务器地址的显示名称

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

登录 WebStation

要登录 WebStation,您需要知晓下列账户信息:

  • 用户名

  • 密码

  • EcoStruxure BMS 服务器

您的账户信息由系统管理员提供。

导出服务器的显示名称和 IP 地址列表
  1. WorkStation 窗口 的服务器地址下拉列表框中,单击 导出 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 另存为 对话框中,选择保存文件的位置。

  3. 点击 保存

  • 登录 WorkStation 或 WebStation
  • Building Operation WorkStation 窗口
  • 服务器的显示名称和 IP 地址下拉列表框
  • 以 EcoStruxure Building Operation 用户身份登录 WorkStation
  • 使用 Windows 用户帐户登录 WorkStation
  • 以其他 Windows 用户身份登录 WorkStation
  • 保存登录详细资料
  • 添加服务器地址的显示名称
  • 编辑服务器地址的显示名称
  • 删除服务器的显示名称和 IP 地址
  • 导入服务器的显示名称和 IP 地址列表
  • 清除服务器的显示名称和 IP 地址列表