El inicio de sesión en WorkStation o WebStation garantiza el acceso seguro a las funciones de EcoStruxure Building Operation.
Iniciar sesión en WorkStation
Puede iniciar sesión en WorkStation con sus credenciales actuales de Windows, como otro usuario de Windows o como usuario de EcoStruxure Building Operation. El administrador del sistema le asigna un tipo de usuario con el que iniciará sesión.
Para iniciar sesión en WorkStation usando una cuenta de EcoStruxure Building Operation, tiene que conocer la siguiente información de cuenta:
Nombre de usuario
Contraseña
Dominio
EcoStruxure BMS server
Para iniciar sesión en WorkStation usando una cuenta de Windows, tiene que conocer el servidor EcoStruxure BMS.
La información de la cuenta, para la cuenta de EcoStruxure Building Operation y la de Windows, la proporciona el administrador del sistema.
Aviso
Compruebe que tiene una licencia vigente de WorkStation. Necesita una licencia vigente para iniciar sesión en WorkStation.
Recordarme en este equipo
Para iniciar sesión más rápidamente en WorkStation, la función Recordarme rellena automáticamente su nombre de usuario, contraseña, dominio y servidor. Los usuarios de Building Operation y Windows pueden usar la función Recordarme.
Añada un nombre de muestra de la dirección del servidor
Al iniciar sesión en un servidor nuevo, se añade su dirección IP a la lista de servidores. Puede añadir un nombre para mostrar de la dirección de servidor para que sea más fácil encontrarlo en la lista.
Iniciar sesión en WebStation
Para iniciar sesión en WebStation, tiene que conocer la siguiente información de la cuenta:
Nombre de usuario
Contraseña
Dominio
EcoStruxure BMS server
La información de la cuenta la proporciona el administrador del sistema.