earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022, 2023
10.11.2020

Eine Suche in Excel exportieren

Sie können ein Suchergebnis in eine Excel-Datei exportieren.

Mehr zeigen
action_close

Anhand der Suchfunktion können Sie Objekte in der EcoStruxure Building Operation-Datenbank finden.

Unterschiedliche Suchen

Man kann auf zwei verschiedene Weisen WebStation durchsuchen:

  • Die Suchfunktion sucht nach allen Objektnamen und Namen von Eigenschaften im System.

  • Eine gespeicherte Suche ist eine vordefinierte Suche, die einen bestimmten Teil des Systems auf bestimmte Kriterien durchsucht. Gespeicherte Suchen werden in Workstation neu angelegt, dabei ist zu beachten das die Suchkriterien nicht über Webstation geändert werden können.

Bei einer Suche ist die Groß- und Kleinschreibung von Wörtern irrelevant. Eine Suche nach dem Wort "Fan" findet die Bestandteile "fan" und "Fan" zugleich.

Stellvertretersymbole

In einer Suche können Sie Stellvertretersymbole oder Zeichenkombinationen an die Stelle von Buchstaben setzen.

Die Suchfunktion unterstützt zwei hauptsächliche Stellvertretersymbole:

  • Das Sternchen (*) stellt eine Zeichenkombination einschließlich weißer Leerstelle dar.

  • Das Fragezeichen (?) stellt ein einzelnes Zeichen dar.

Zum Beispiel, wenn Sie alle Objekte und Eigenschaften finden möchten, die das Wort “Temperatur” enthalten: Beginnen Sie die Suche mit einem Sternchen, sodass die Suche alle Treffer für Objekte wie “Außentemperatur” findet, wobei das Sternchen das Wort vor "Temperatur" ersetzt, in diesem Fall “Außen”. Um Objekte wie „Temperaturalarm“ in die Suche mit einzubeziehen, wobei das Sternchen das Wort nach „Temperatur“, in diesem Fall „Alarm“ darstellt, müssen Sie Ihren Suchtext außerdem mit einem Sternchen beenden.

Lokale oder globale Suchen

Sie können Ihren gesamten EcoStruxure BMS oder nur einen Ordner, ein Gerät oder einen Server durchsuchen.

  • Um Ihr gesamtes System zu durchsuchen, wählen Sie den oberen Server aus und führen Sie anschließend die Suche durch. Sie können auch die Schaltfläche „Gesamten Server durchsuchen“ in der Liste anklicken.

  • Um einen spezifischen Ordner zu durchsuchen, wählen Sie den Ordner aus und führen Sie anschließend die Suche durch.

Hinweis

Um eine Suche durchzuführen, darf das Suchfeld nicht leer stehen. Um eine Suche durchzuführen, müssen Sie etwas in das Suchfeld eingeben.

Eine Suche exportieren

Sie können ein Suchergebnis in eine Excel-Datei exportieren.

Eine Suche in Excel exportieren
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum den Ordner, Server oder das Gerät aus, das durchsucht werden soll.

  2. Klicken Sie auf die Lupe.

  3. Geben Sie im Feld Suchen den Text ein, nach dem Sie suchen möchten.

  4. Drücken Sie auf Enter .

  5. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche In Excel exportieren

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Speichern Sie die Excel-Datei.

  • WebStation durchsuchen
  • WebStation durchsuchen
  • Suchleiste
  • Suche anhand einer gespeicherten Suche