earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos AS-B, Enterprise Server, AS-P
Funcionalidades: Seguridad
Versión del producto: 2024
13/12/2023

Paquete de cumplimiento

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Paquete de cumplimiento
Figura: Paquete de cumplimiento

Introducción

Schneider Electric es un proveedor líder de sistemas de gestión de automatización de instalaciones para el sector de las ciencias naturales, incluida la fabricación de dispositivos farmacéuticos y médicos y la biotecnología. EcoStruxure Building proporciona control del sistema HVAC, monitorización de alarmas y supervisión ambiental de las instalaciones reguladas (GxP) en todo el mundo.

El paquete de cumplimiento es un módulo adicional de EcoStruxure Building para ayudar a las industrias reguladas a cumplir los requisitos de cumplimiento en materia de firmas y registros electrónicos vigentes en la región. Esta característica de nuestro software EcoStruxure Building Operation proporciona responsabilidad y trazabilidad en toda la instalación de las condiciones ambientales que pueden afectar a la calidad y seguridad de los productos desarrollados en entornos controlados según lo dispuesto en el reglamento 21CFR Parte 11.

Características

El paquete de cumplimiento mantiene un archivo completo de todos los eventos del sistema consolidado en una estructura de informes para una búsqueda y recuperación sin esfuerzo. Presenta la información requerida por los clientes y los organismos reguladores a fin de garantizar la integridad ambiental de todo el ciclo de vida de la fabricación del producto.

Acceso controlado al sistema

Mediante las funciones de seguridad integradas en EcoStruxure Building, se puede cumplir la norma 21CFR Parte 11 al restringir el acceso a las personas autorizadas y cualificadas. Además, los ajustes de acceso y seguridad incorporados pueden mejorarse aplicando más restricciones a la accesibilidad mediante el uso de un control de cambios que puede limitar el acceso por:

  • Hora del día

  • Día de la semana

  • Ubicación del operador

  • Calendario

Los cambios críticos se pueden restringir al lugar, aunque la visualización remota y las modificaciones diarias se puedan llevar a cabo a distancia.

Firma electrónica y registro de auditoría

El paquete de cumplimiento amplía el registro de actividades básicas realizado por EcoStruxure Building al mejorar la funcionalidad del registro estándar, ya que permite un control de cambios eficaz y totalmente configurable con las siguientes características:

  • Solicitud de firma electrónica única o doble

  • Control de cambios que se puede limitar únicamente a objetos específicos del sistema

  • Control de cambios que puede ser fácilmente aplicado a todos los objetos

  • Cada acción asociada se registra con el parámetro que fue modificado

  • Valores de los parámetros anteriores y posteriores, incluidos los metadatos

Para cada evento de firma, las firmas de control de cambios contienen:

  • El identificador único de la persona que ejecuta la firma

  • El nombre completo del usuario que realizó la acción

  • La fecha y la hora geográfica

  • El significado de la firma, como aprobación, revisión, responsabilidad y autoría

 
action_zoom_plus_stroke Cambiar firmas de control
Figura: Cambiar firmas de control

Puede estar seguro de que todos los cambios se aprueban y se explican, sin que los cambios se realicen mediante un visor remoto. Todas las acciones que requieren firma se aplican simultáneamente dentro del registro.

Almacenamiento de registros electrónicos a largo plazo con firma digital de los datos comunicados

EcoStruxure Building Operation Enterprise Server puede configurarse de manera que se puedan almacenar registros y datos a largo plazo con informes en formato pdf protegidos por certificados digitales. Se garantiza la integridad de los datos de principio a fin y se sabe que los informes no han sido falsificados de ninguna manera.

  • Los datos históricos, los datos de registro de tendencias, los datos de registro de eventos y los datos de registro de auditoría se almacenan en una base de datos PostgreSQL abierta y de gran capacidad.

  • La base de datos es compatible con TimescaleDB.

  • La capacidad está limitada únicamente por el tamaño del medio de almacenamiento seleccionado.

  • Todos los datos históricos y la información del registro de auditoría se transfieren de forma cifrada desde EcoStruxure Building Operation a la base de datos PostgreSQL.

  • Los datos están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes de EcoStruxure Building Operation. No se necesita ningún software para acceder a los datos durante todo el periodo de retención.

  • Al utilizar el paquete de cumplimiento se pueden generar informes prediseñados, fáciles de leer, en formato pdf y protegidos por certificados digitales.

EcoStruxure Building Operation

Al utilizar Enterprise Server con el paquete de cumplimiento, es posible construir un sistema combinado pero segregado que pueda satisfacer los estrictos requisitos de unas instalaciones validadas y, al mismo tiempo, ofrecer las ventajas económicas que supone usar un solo sistema. Al segregar el Environmental Monitoring System (EMS) del Building management System (BMS), las operaciones cotidianas no se ven afectadas por los estrictos procedimientos operativos estándar, ya que los datos validados están segregados de los no validados.

Según la categorización de sistemas informáticos GAMP5, EcoStruxure Building Operation es un software de categoría 4.

Un Enterprise Server con paquete de cumplimiento puede servir de EMS, mientras que un Enterprise Server sin paquete de cumplimiento puede servir de BMS. Las actividades en el nivel de gestión y la visualización de todas las instalaciones se pueden realizar desde EcoStruxure Building Operation Enterprise Central que supervisa tanto el EMS como el BMS. El paquete de cumplimiento es una opción adicional tanto para Enterprise Server como para Enterprise Central. El hardware y el software idénticos reducen el tiempo de formación y facilitan el funcionamiento y el mantenimiento.

Especificaciones

Compatibilidad
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.2.1 y posterior
Números de referencia
Opción de paquete de cumplimiento de las industrias reguladas
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWCMPLPK001*
Opción de paquete de cumplimiento de las industrias reguladas
Para un Enterprise Server para Linux o un Enterprise Central para Linux
SXWSWCMPLPKL01*
  • Enterprise Server
  • Enterprise Central
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B