La télécommande permet le contrôle des les paramètres de confort d'un bâtiment de bureau. La télécommande permet de changer la valeur de consigne de température ambiante, la vitesse de ventilation, le niveau d'éclairage, la position et de rotation des stores, et la sélectionner différentes scènes.
La télécommande est dotée d'un affichage LCD et de 10 touches de fonctions.
La télécommande passe en mode de veille au bout de 10 secondes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver la télécommande.
Clé |
Description |
![]() |
Trois touches contextuelles Appuyez sur ces touches pour naviguer parmi les options et sélectionner des options dans les différents écrans. En mode de veille, permettent de revenir à l'écran d'accueil. |
![]() |
Touche - Appuyez sur cette touche pour diminuer une valeur de consigne, un niveau ou une valeur sur les différents écrans. En mode de veille, permettent de revenir à l'écran d'accueil. |
![]() |
Touche + Appuyez sur cette touche pour augmenter une valeur de consigne, un niveau ou une valeur sur les différents écrans. En mode de veille, permettent de revenir à l'écran d'accueil. |
![]() |
Touche Température Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Température pour modifier la valeur de consigne de la température. Pour plus d'informations, voir Écran Température . |
![]() |
Touche Vitesse du ventilateur Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Vitesse du ventilateur pour modifier la vitesse du ventilateur. Pour plus d'informations, voir Écran Vitesse du ventilateur . |
![]() |
Touche Éclairage Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Niveau d'éclairage pour modifier le niveau d'éclairage. Pour plus d'informations, voir Lights Level Screen . |
![]() |
Touche Stores Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Position des stores pour changer la position des stores. Pour plus d'informations, voir Écran Position des stores . |
![]() |
Touche Scènes Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Scènes pour sélectionner un ensemble de paramètres de confort prédéfinis. Pour plus d'informations, voir Écran Scènes . |