earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.2, 3.3, 2022
03/02/2021

Property Context Menu – New Submenu

Use the New submenu to create new objects.

 
action_zoom_plus_stroke Property context menu - New submenu
Figure : Property context menu - New submenu

Table : Property Context Menu - New Submenu

Command

Description

Alarm

Click to open the Create Object wizard where you create an alarm. Pour plus d'informations, voir Create Object Dialog – Naming the Object Page .

An alarm monitors a variable and alerts you if the monitored variable matches the configured alarm conditions. Pour plus d'informations, voir Alarms Overview .

Trend

Click to open the Create Object wizard where you create trend logs, trend log lists, or trend charts. Pour plus d'informations, voir Create Object Dialog – Naming the Object Page .

The function of a trend log is to log the variable that it is connected to and store the records. Pour plus d'informations, voir Trends Overview .

  • Property Context Menu
  • Property Context Menu