Die EcoStruxure Building Commission App ist dazu ausgelegt, Technikern bei der effizienten Inbetriebnahme von SpaceLogic BACnet/IP-Geräten, RP-Controller-Erweiterungsmodulen und EasyLogic BACnet MS/TP-Geräten zu helfen. Mit der Commission App können mobile Geräte, wie Smartphones und Tablets, verwendet werden, um Controller in Betrieb zu nehmen und zu testen, ohne dass EcoStruxure BMS-Server angeschlossen werden müssen Dies spart Zeit und Kosten. Um die Durchführung der Arbeit zu bestätigen, stehen diverse Prüfberichte zur Verfügung.
Über Bluetooth kann eine Verbindung zu einzelnen BACnet/IP Controllern hergestellt werden. Über WLAN oder per Ethernet-Kabel kann die Verbindung zu einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern auf dem lokalen Netzwerk hergestellt werden.
Die Nutzung der Commission App ist kostenlos und erfordert keine zusätzliche Lizenz. Sie ist zur Verwendung mit Android, iOS (Apple) und Microsoft Windows 10 und Windows 11-Geräten ausgelegt und kann von Google Play, dem Apple App Store und vom Microsoft Store heruntergeladen werden.
Die Anmeldung erfolgt mit den Schneider Electric Extranet Daten. Nach der Anmeldung kann die App ohne Internetverbindung genutzt werden. Ohne Internetzugang ist ein Nutzerwechsel nicht möglich. Durch die Offline-Nutzung ist der sichere Zugang zu kritischen Anlagen gewährleistet.
The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:
Use of BACnet to discover and connect
Configure network communication settings
View status information and diagnostic files
Download application image files
Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)
Perform a restart
Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*
Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*
Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*
Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus
Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers
Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.
Provide feedback direct from the mobile application
* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.
Der Benutzer kann Firmware auf mehrere BACnet/IP-Geräte über eine IP-Verbindung herunterladen. Dies ist nützlich, wenn ein Anwendungs-Image einer neueren Firmware-Version zugewiesen wird.
Während des E/A-Tests wird im Gerät ein Bericht im Hintergrund generiert. In diesem Bericht werden alle ausgefallenen Verbindungen identifiziert, so dass diese behoben werden können. Wenn der Checkout abgeschlossen ist, können Sie den Bericht in der WorkStation anzeigen. Dieser Bericht kann als Aufzeichnung des Test-Fortschritts während der Installation eines Projektes dienen.
Bei SpaceLogic RP-Controllern kann der Benutzer einen E/A-Test des RP-Controller-Raumbusses durchführen, um die korrekte Kommunikation über den Raumbus zwischen dem RP-Controller und den zugehörigen Erweiterungsmodulen des RP-Controllers zu prüfen. Falsche Modultypen oder falsche Adressen können so identifiziert werden. Nach der Verdrahtung der physischen Ein- und Ausgänge der Erweiterungsmodule des RP-Controllers, können Sie die folgenden Aufgaben an den verschiedenen Modulen durchführen:
DALI-Lichtmodule: Finden, Signalisieren und Zuordnen von DALI-Leuchten und Eingabegeräten zu den logischen Softwarepunkten sowie Testen einzelner Leuchten
0-10-V-Lichtmodule: einzelne Leuchten testen
Jalousienmodule: Jalousien kalibrieren und testen
Relaismodul: Ausgänge testen
Der Benutzer kann Modbus-Geräte in Betrieb nehmen und deren Online-/Offline-Status festlegen.
Bei Anwendungen mit SpaceLogic RP-Controllern kann der Benutzer Zigbee-Geräte in Betrieb nehmen, indem er sie entweder mit einem Standard-Sicherheits-, Hochsicherheits- oder VingCard-Netzwerk verbindet, sie Controller-Objekten zuordnet und ihren Online-/Offline-Status bestimmt.
Sie können aus zahlreichen unterschiedlichen Optionen wählen, um die Commission App mit einem oder mehreren BACnet/IP-Geräten zu verbinden.
Mit dem SpaceLogic Bluetooth-Adapter kann die Commission App über Bluetooth mit einem BACnet/IP-Gerät verbunden werden. Sie stecken den Adapter in die Seite eines SpaceLogic Sensors, der an den Sensorbus des Controllers angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter SpaceLogic-Sensoren – SXWS-Sensoren für MP- und RP-IP-Controller – Technisches Datenblatt
Mit der mobilen Commission App können Sie sich über die Onboard-Bluetooth-Konnektivität des Controllers direkt mit einem RP-Controller verbinden. Standardmäßig gibt der Controller seinen Namen, seine Modellnummer und seine individuelle Seriennummer an. Weitere Informationen finden Sie in dem Datenblatt des RP-C und RP-V.
Die Commission App kann auch über einen WLAN-Router oder einen drahtlosen Access Point mit einem einzelnen BACnet/IP-Gerät oder mit einen Netzwerk von BACnet/IP-Geräten im lokalen Netzwerk verbunden werden.
Ein mobiles Gerät, auf dem die Commission App läuft, kann über ein Ethernet-Kabel mit einem einzelnen BACnet/IP-Gerät oder mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Geräten im lokalen Netzwerk verbunden werden.
Commission mobile App | |
Hardware- und Softwareanforderungen | |
Hardware
|
Android phones and tablets
|
Apple iPhones and iPads
|
|
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
|
|
Operating systems
|
Android 8.
1
(Oreo) and later
|
Apple iOS 11.2 and later
|
|
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
|
|
Microsoft Windows 11
|
|
Compatibility | |
MP controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.1 and later
|
RP-C communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Configuration Menu support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Bluetooth connectivity
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
RP controller expansion module support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
RP-V-Kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
MS/TP-Kommunikation über Bluetooth-Konnektivität
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
EasyLogic RP-V-Kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.3 and later
|
EasyLogic RP-C-, MP-C- und RP-IO-Kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 and later
|
IP-Verbindungssicherheit | |
Der Benutzer selbst ist dafür verantwortlich, dass eine gesicherte IP-Verbindung zur Anlage besteht. | |
SpaceLogic Bluetooth-Adapter | |
Electrical | |
DC input power consumption
|
Maximum 0.25 W
|
DC input supply voltage
|
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
|
Kommunikation | |
Wireless-Kommunikation
|
Bluetooth
®
4.2 Low Energy compliant
|
Bluetooth
®
5 Advertising
|
|
Frequency: 2.4 GHz
|
|
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
|
|
SpaceLogic-Kommunikation
|
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
|
Operation environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
|
Humidity
|
Maximum 95 % RH non-condensing
|
Mechanical | |
Dimensions
|
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
|
Weight
|
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
|
Agency compliances | |
EMC
|
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
|
Radio
|
EN 300 328 V2.2.0
|
Safety standards
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
|
FCC ID
|
QOQ11
|
ISED certification number
|
IC: 5123A-11
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequency
|
38.4 MHz
|
SRAM (embedded)
|
32 KB
|
Flash memory (embedded)
|
256 KB
|
Flash memory (serial)
|
1 MB
|
Status indicator
|
LED (blue)
|
Button
|
Momentary push-button switch
|
Compatibility | |
Commission mobile application
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
BACnet/IP Controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
Part numbers | |
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|