earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2022, 2023
2024/3/14

事件帕累托图对话框

使用 事件帕累托图表 对话框可以配置和编辑事件帕累托图。

 
action_zoom_plus_stroke 事件帕累托图对话框
图: 事件帕累托图对话框

表格: 事件帕累托图对话框

组件

描述

Select the column(s) you want to display in the widget.

过滤器

Select the filter you want to apply.

周期

Select the period you want to display.

最大栏数

Enter the number of bars you want to display in the chart.

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

显示图例

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

栏颜色

Select the color you want to use on the bars.

Y-轴最小值

Enter the Y-axis minimum.

显示时间段

Select to display the period as a legend.

Y-轴最大值

Enter the Y-axis maximum.

十进制

Select the number of decimals you want to display.

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 小部件对话框 - 布局选项卡