earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico de Pareto de alarmas

Es posible configurar un gráfico de Pareto para obtener una representación gráfica de las alarmas representadas mediante barras, pero también mediante una línea acumulativa.

Mostrar más
action_close

An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.

Puede definir la cantidad de barras que desea mostrar en la gráfica.

Si hace clic en la barra en la gráfica de Pareto de alarmas, puede ver una lista de alarmas para esa barra en particular.

Para configurar un gráfico de Pareto de alarmas
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Propiedades del gráfico de Pareto de alarmas , en el cuadro Columna , seleccione la columna que desee mostrar en el gráfico.

  4. Haga clic en el botón Añadir filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    si desea aplicar un filtro en las alarmas.

  5. En el Número máx. de barras , añada el número máximo de barras que desea mostrar en el gráfico.

  6. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  7. En el cuadro Enlace de leyenda , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el mapa de calor.

  8. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para que se muestre el nombre y el color de las alarmas en el gráfico.

  9. En el cuadro Color de barras , seleccione un color para las barras.

  10. En el cuadro Eje Y mínimo , introduzca el valor mínimo del eje Y izquierdo.

  11. En el cuadro Eje Y máximo , introduzca el valor máximo del eje Y izquierdo.

  12. En el cuadro Decimales , seleccione el número de decimales que desea que se muestren.

  13. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Gráfica de Pareto de alarmas
  • Cuadro de diálogo de Gráfica de Pareto de alarmas
  • Cómo añadir un widget a un panel