earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico de alarmas

Es posible configurar un gráfico circular de alarmas para obtener un gráfico circular dividido en porciones que ilustrará las proporciones de las alarmas.

Mostrar más
action_close

An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.

El gráfico de alarmas muestra todas las alarmas en todos los estados.

Puede decidir qué columna de las alarmas desea mostrar. También puede aplicar un filtro para seleccionar las alarmas en función de los campos de alarmas.

Si hace clic en una porción, también verá una lista de las alarmas de una porción en particular.

Para configurar un gráfico de alarmas
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo de las propiedades del Gráfico de alarmas , en el cuadro Columna , introduzca la columna de la alarma que desea mostrar.

  4. Haga clic en el botón Añadir filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    si desea aplicar un filtro en las alarmas.

  5. En el cuadro Número máx. de porciones , introduzca el número máximo de porciones que desea que se muestren en el gráfico.

  6. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  7. En el cuadro Enlace de leyenda , introduzca un enlace para un objeto que sea relevante al gráfico de alarmas.

  8. En el Centro del gráfico , seleccione un centro del gráfico.

  9. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico de alarmas.

  10. En el cuadro Mostrar porcentaje , seleccione Verdadero para mostrar los valores en porcentajes.

  11. En el cuadro Mostrar valores , seleccione Verdadero para que se muestren los valores numéricos.

  12. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Gráfico de alarmas
  • Cuadro de diálogo de Gráfico de alarmas
  • Cómo añadir un widget a un panel