earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico de Sankey de alarmas

Es posible configurar un gráfico de Sankey para obtener una representación gráfica de las alarmas.

Mostrar más
action_close

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.

Puede seleccionar la columna de alarmas que desea mostrar. También puede aplicar un filtro para seleccionar las alarmas en función de los campos de alarmas.

Si hace clic en un flujo en la gráfica, podrá ver una lista de los detalles de una alarma para una de alarma en particular.

Para configurar un gráfico de Sankey de alarmas
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Gráfico de Sankey de alarma , en el cuadro Columna , seleccione las columnas que desee mostrar en el gráfico circular.

  4. Haga clic en el botón Añadir filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    si desea aplicar un filtro en las alarmas.

  5. En el cuadro Número máx. de porciones , introduzca el número máximo de porciones que desea que se muestren en el gráfico.

  6. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  7. En el cuadro Vínculo de leyenda , introduzca un vínculo para un objeto que sea relevante para el gráfico.

  8. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico.

  9. En el cuadro Decimales , seleccione el número de decimales que mostrar.

  10. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Gráfico de Sankey de alarmas
  • Cuadro de diálogo de Gráfico de Sankey de alarmas
  • Cómo añadir un widget a un panel