您可以配置桑基图表以获得报警的图形表示。
An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.
您可以选择要显示的报警列。您还可以根据报警字段应用过滤器来选择报警。
通过单击图表中的流程,您可以查看该特定报警的报警详细信息列表。
在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板 。
点击 配置 或点击 设置 按钮
在 报警桑基图 对话框的 列 框中,输入要在饼图中显示的列。
如果要对报警应用过滤器,请点击 添加过滤器 按钮
在 最大节点数 框中,输入要显示的节点数。
在 标题 框中,键入标题。
在 标题链接 框中,输入对于饼图相关的对象的链接。
在 显示图例 框中,选择 True 以在图表中显示图例。
在 小数 框中,选择要显示的小数位数。
点击 确定 。