earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2024, 7.0
2025/10/2
请点击查看尚未翻译的更新版本

配置报警桑基图

您可以配置桑基图表以获得报警的图形表示。

显示更多
action_close

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure BMS.

您可以选择要显示的报警列。您还可以根据报警字段应用过滤器来选择报警。

通过单击图表中的流程,您可以查看该特定报警的报警详细信息列表。

您可以配置桑基图以获得报警的图形表示。
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 报警桑基图 对话框的 框中,输入要在饼图中显示的列。

  4. 如果要对报警应用过滤器,请点击 添加过滤器 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 最大节点数 框中,输入要显示的节点数。

  6. 标题 框中,键入标题。

  7. 标题链接 框中,输入对于饼图相关的对象的链接。

  8. 显示图例 框中,选择 True 以在图表中显示图例。

  9. 小数 框中,选择要显示的小数位数。

  10. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 小部件对话框 - 布局选项卡
  • 警报桑基图
  • “报警桑基图”对话框
  • 向仪表板添加小部件