earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico de Pareto de eventos

Es posible configurar un gráfico de Pareto para obtener una representación gráfica de los eventos representados mediante barras, pero también mediante una línea acumulativa.

Mostrar más
action_close

An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.

Puede definir la cantidad de barras que desea mostrar en el gráfico.

Si hace clic en una barra en el gráfico de Pareto de eventos, puede ver una lista de eventos.

Para configurar un gráfico de Pareto de eventos
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo de Propiedades del Gráfico de Pareto de eventos , en el cuadro Columna , seleccione la columna que desee mostrar en el gráfico.

  4. Haga clic en el botón Añadir filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    si desea aplicar un filtro en los eventos.

  5. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  6. En el cuadro Número máx. de barras , seleccione el número máximo de barras que desea que se muestren en el gráfico.

  7. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  8. En el cuadro Vínculo de leyenda , introduzca un vínculo para un objeto que sea relevante para el gráfico.

  9. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico.

  10. En el campo de color Barra , seleccione un color.

  11. En el cuadro Eje Y mínimo , introduzca el valor mínimo del eje y.

  12. En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.

  13. En el cuadro Eje Y máximo , introduzca el valor máximo del eje y.

  14. En el cuadro Decimales , seleccione el número de decimales que desea que se muestren.

  15. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Gráfico de Pareto de eventos
  • Cuadro de diálogo del gráfico de Pareto de eventos
  • Cómo añadir un widget a un panel